This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:独立测试图形至 DP 监视器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016993/sn65dsi86evm-standalone-test-pattern-to-dp-monitor

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

我们正在通过配置测试图形输出来使用 SN65DSI86 EVM 验证 DP 监视器、但监视器上不显示任何内容。

下面是我们执行的过程:

 test2为高电平(SW2-7关闭)。

2. HPD 拉高至1.8V。

使用 Aardvard 执行了"ASSR Disable"脚本、然后执行了"Test Pattern"脚本(请参见下面的脚本)。

如何将 SN65DSI86配置为1080p60的独立测试图形发生器?

独立意味着没有 DSI 连接。  即无 DSI 时钟。

谢谢、

Tim

ASSR 禁用脚本:

FF 07 />

1601 />

FF 00 />

5A 04 />

测试模式脚本:

96 08

3c 10.

89 1F />

8A 7C />

8B F0 />

8C C1 />

8D 07 />

8e 1F

8F 7C />

90 F0 />

91 C1 />

9207 />