This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ALP 工具基延迟检查标记

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018080/ds90ub954-q1-alp-tool-base-delay-check-mark

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

您能否验证我对 ALP 工具中的基本延迟复选标记的理解是否正确?

如果设置了复选标记:

这是否意味着为选通设置6的基极延迟?

这意味着选中此复选框可设置 STROBE 设置[7]= 0和 STROBE 设置[3]= 0

让我知道我的理解是否正确、或者它是否翻转了、选中此复选框实际上会将基延迟设置为0。

感谢您的帮助!

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    很抱歉造成混淆。 选中此复选框可设置   STROBE 设置[7]= 1和 STROBE 设置[3]= 1、这意味着基极延迟为0。  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vishy!