This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:x8带宽可以是 X1或 X2或 X4

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018102/ds80pci800-x8-bandwidth-could-be-x1-or-x2-or-x4

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

大家好、

我们正在 英特尔的 Sandy Bridge 平台中设计 DS80PCI800、但我们想确认以下两个问题。

Sandy Bridge 平台的转换板下面设计 DS80PCI800是否正常?  

2. CPU 和转接驱动器 之间以及转接驱动器和 PCIe 器件之间是否存在任何布线长度限制?

我们使用 CPU‘s PCIEX8直接连接用户加密卡,x8带宽 正常;

但是 转换板使用 DS80PCI800 (一个 TX、另一个 RX)、加密卡距离 RX 侧约8英寸、 TX/Rx 八个通道的最终参数为 EQ=0x07、VOD=1.4V、DEM=-1.5dB;  现在、x8带宽 可以是 X1或 X2或 X4!

我们不知道如何调整这些 参数 以满足 x8带宽正常要求。请帮助我们!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "一. 在 Sandy Bridge 平台的转换板下面设计 DS80PCI800是否正常? "

    DS80PCI800已用于许多应用、但我们不知道您具体使用的详细信息。

    "二.  CPU 和转接驱动器 之间以及转接驱动器和 PCIe 器件之间是否存在任何布线长度限制?"

    请参阅 表2。 均衡器设置。 我们无法确切地说最大布线长度是多少、因为它取决于 PCB 材料、连接器、频率等许多因素 我们只能说芯片提供了多少以 dB 为单位的均衡增强。  

    "我们不知道如何调整这些 参数 以满足 x8带宽正常要求。请帮助我们!"

    我们建议从最低 EQ 设置开始、并根据需要增加参数。 我们可能还建议使用 PCIe 集成商列表中的器件型号 DS80PCI810。  

    谢谢、