This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:DPHY 设置可支持多种分辨率(自定义 DPHY 设置为自动设置)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018144/ds90ub940n-q1-dphy-setting-to-support-multiple-resolutions-custom-dphy-settings-to-auto-setting

器件型号:DS90UB940N-Q1

大家好、

对于支持多种分辨率的940应用、通过自动根据视频输入和其他需要自定义 D-PHY 设置的分辨率来确定 D-PHY 时序的能力、本机支持某些分辨率。  

假设串行器遵循正确的启动顺序当新分辨率开始传输而940未完成完全复位时、我想知道在将 D-PHY 设置从自定义设置更改为自动模式时是否需要考虑其他步骤?

例如 、当前分辨率为720x576、具有自定义 D-PHY 设置、新分辨率为640x480、我们希望使用自动确定的 D-PHY 设置、我们是否只需清除 D-PHY 寄存器中的位7?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    每次器件的输入更改分辨率时、都需要执行数字复位。 您可以将 CSI 时序参数的位7更改为0、并应自动确定正确的设置。

    此致、

    Michael W.