This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC172A:正在寻找替代产品...

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018115/sn65lbc172a-looking-for-alternative

器件型号:SN65LBC172A

正在寻找 SN65LBC172A16DWR 的替代产品、并考虑 SN65LBC174A16DWR。

[1]
这些器件之间的唯一区别似乎是如何处理使能。 是这样吗?

[2]
这两个器件的电气特性、图和眼图以及数据表中的等效输入/输出原理图是相同的。
我很少看到"不同"器件之间的这种相同特性。
假设 这两个器件之间的行为是相同的、如果其中一个器件互换了另一个器件、是否可以安全地假定这两个器件之间的行为是相同的? (显然 忽略使能的处理方式)

[3]
174似乎略为"更高的性能"、这是因为数据表对输入电容等进行了分类  
因此、我假设174进行了一些测试、172没有进行这些测试、以确保更高的可靠性...这听起来是否正确?

[4]
另一个 thing...in 数据表"电气特性"对最小值、典型值和最大值进行了分类。
我听说最小值/最大值是6σ μ V 异常值、而典型值是大多数器件将会显示的值。
这里的理解是否正确?

我问的是、虽然规格相同、但我想知道一个器件的尺寸是否比另一个器件更接近最小值/最大值...
或者、如果两个器件的典型值都应与数据表中列为典型值的值一致。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    如我所选、这两个器件不共享同一个裸片。 但是、我还认为主要区别可能在于控制逻辑、可以安全地交换一个逻辑。  

    根据我的经验、如果电路相同且位于同一个工艺节点上、则最小/最大分布应相似。 因此、174进行更多的测试不会改变其统计特性。