This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:主机或器件侧的交流耦合电容器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017370/tusb9261-ac-coupling-capacitor-at-host-or-device-side

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

您好!

我 在设计中使用的是 tusb9261主机。 我想了解耦合电容器连接器。

1:如果主机侧和器件侧的 TX 和 RX 线路中同时存在电容器

2、 电容应仅存在于 主机侧或器件侧的 TX 和 RX 线路中

此外、根据技术规格、SATA 的建议值为0.01uF。 为什么考虑0.1uF。 任何具体原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 USB 规范、SSTX 应与100nF 的交流耦合、而 SSTRX 可选择与330nF 的交流耦合。 这在交流耦合到外部 USB 连接器时使用。 对于嵌入式连接、无需外部 USB 连接器、SSTX 和 SSRX 都可以通过100nF 的交流耦合。  

    根据 SATA 规范、TX 和 RX 应采用交流耦合。 0.01uF 只能用于 SATA 侧。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    我想知道、对于 SATA 规范、耦合电容器是否可以同时放置在主机和器件端的 TX 和 RX 线路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用外部连接器时、在主机和设备两侧均使用交流耦合。 请参阅 下面 TUSB1002A 数据表中的示例图像。