This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于眼图

Guru**** 2942240 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018048/ds90ub954-q1-about-eye-diagram

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好,

 我们是否有关于如何测试眼图的应用手册? 例如、如果应用是 DS90UB953+DS90UB954、 我们的客户希望测试 DS90UB954的输入 FPD-LINK 信号质量、那么您是否可以获得有关测试眼图的说明?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    由于眼图不是我们建议在 FPD-Link 系统中测试的参数之一(由于通道是双向的)、因此我们没有此类配套资料。 相反、我们建议验证:

    -传输通道高速参数,如插入损耗、回波损耗。

    -通过 ALP 的裕度分析工具

    如果您仍想测量眼图、请参阅 此 Thread此 Thread