This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-485

Guru**** 2962530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ALS176, THVD1505, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017930/rs-485

主题中讨论的其他器件:SN65ALS176、 THVD1505、 THVD1400

大家好、

声明 SN65ALS176在4.75V 至5.25V 之间正常工作

如果我使用4.5-5.5V 电源的收发器、应该观察到什么类型的故障或降级?

即使组件在此范围内没有完全特性、我是否可以在115kbps 速率下将其用于 RS-485半双工?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您超出建议的工作条件时、将无法再保证电气特性、器件甚至可能无法正常工作。

    我想、在正常温度下、0.1 Mbps 可以正常工作、但您将得不到 TI 的官方声明。

    无论如何、SN65ALS176是一款老旧、昂贵的器件、会浪费电能、并且由于其快速的输出边沿而产生 EMI。 为什么不使用 THVD1400或 THVD1505等更现代的收发器?