This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:地图分析问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017718/ds90ub948-q1-map-analysis-questions

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我对 ALP 的地图分析有疑问、请参阅下图、即 A/N snla301。

为什么建议使用第一个、而不建议使用第三个?

正如第三张图片所示、EQ 等级小于三、但第一张图片也小于三? 有错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "TI 建议具有至少三个 EQ 级别的裕度、具有四个通过选通位置、包括一个连续的通过状态矩形、该矩形通过四个选通位置测量两个 EQ 级别。"

    第一个具有3个 EQ 等级、具有4个通过选通位置、2个连续 EQ 等级、具有4个选通位置。

    第二个具有3个 EQ 等级、具有4个通过选通位置、没有2 个连续 EQ 等级和4个选通位置。

    第三个仅具有2个 EQ 等级、具有4个通过选通位置  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。