This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:是否需要测试 SPE MSP40F5528?

Guru**** 2544940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016219/dp83tg720evm-mc-test-spe-does-msp40f5528-is-necessary

器件型号:DP83TG720EVM-MC

你(们)好  

我想测试 RJ45到 SPE

如果我进行测试

DP83TG720介质转换器评估模块

  是否 需要 MSP40F5528?

或者、我可以在没有软件控制的情况下对其进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dimitry Chen、  

    感谢您的查询。

    我将在接下来的几天内进行检查并返回给您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在寻找答案。

    或者我可以 详细描述我的问题

    可以离开 MDC/MDIO N.C. 进行 SPE 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dimitry Chen、  

    感谢您的关注。

    您应该能够在没有  MSP40F5528的情况下进行测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我的新设计可以离开 MDC/MDIO,您能告诉我什么时候应该使用 MDC/MDIO 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry Chen、  

    我建议为 MDIO 提供一个配置、以便在测试期间读取内部寄存器或进行一些配置。

    此致、

    Sreenivasa