This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:如何将 DP83867IRRGZ 替换为 DP83867IRPAP

Guru**** 2768965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017470/dp83867ir-how-to-replace-dp83867irrgz-by-dp83867irpap

器件型号:DP83867IR

DP83867IRRGZ 即将替换为 DP83867IRPAP。 是否应将自举设置更改为以下设置? 如何设置时钟偏差? 此外、我应该如何处理强制 MDI/X、半双工启用、RGMII 禁用、AMDIX 禁用、速度优化启用、 时钟输出禁用和快速链路检测、仅适用于 DP 83867 IRPAP?主机软件是否需要进行任何其他更改?

(自举设置)
Phy _ ADD:1100 ->01100
ANEG _ SEL:0 -> 00
AutoNeg 禁用:0→0
RGMII 时钟偏差 TX:000 μ→?
RGMII 时钟偏差 RX:000 μ→?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RGMII 时钟偏差 设置、我建议您查看寄存器0x0086和0x0032。

    查看上述自举设置的修改、我认为一旦 寄存器0x0086和0x0032中的值经过调整、该设置将起作用、从而使您的设计实现最佳性能。  

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。