This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:CAN SN65LVDS822支持 RGB666

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, DS90CF364A, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017396/sn65lvds822-can-sn65lvds822-support-rgb666

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件: DS90CF364ADS90CF384A

大家好、

SN65LVDS822是否可以支持 RGB666? 支持18位颜色是否意味着它可以支持 RGB666? 是否有任何支持18位 RGB、HSYNC、VSYNC 和 DE 的低成本器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    是的、SN65LVDS822可以支持 RGB666、18位颜色表示可以支持 RGB666。

    您也可以使用 DS90CF384A 或 DS90CF364A。

    谢谢、

    Marielle