This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:选择解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321, TPD4E02B04, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017463/esd321-select-solution

器件型号:ESD321
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TPD1E01B04

尊敬的团队

客户希望为10G 以太网选择 ESD 解决方案、但 ESD321仅支持1G、您能否帮助推荐合适的解决方案?  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果客户可以使用4通道解决方案、我建议使用 TPD4E02B04。 对于单通道解决方案、我建议使用 TPD1E01B04。 这两种器件的电容都非常低、支持高达10Gbps 的速度。  

    此致、

    Matt Smith