This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:TRS3223E 引脚 Din2、Dout2、Rin2、Rout2悬空

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017511/trs3223e-trs3223e-pin-din2-dout2-rin2-rout2-floating

器件型号:TRS3223E

您好!

对于 TRS3223E、只使用了一 个驱动器和接收器。

第二 个驱动器/接收器(引脚8、9、10、12) 是否可以悬空? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    数字输入引脚(Din 引脚12)应始终连接到已知电压。 这可以直接连接到 Vcc 或 GND。  

    Rin 引脚(引脚9)设计用于处理高阻态情况、因此这些引脚可保持悬空。 所有输出引脚也可保持悬空(引脚8、10)。

    如果您有任何其他需求、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott