Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233-Q1
大家好、
你好。
SN65HVD233-Q1的工作电源电流是多少?
我看到显性和隐性电源电流。 我是否可以知道两者之间的区别?
谢谢、此致、
Ariel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233-Q1
大家好、
你好。
SN65HVD233-Q1的工作电源电流是多少?
我看到显性和隐性电源电流。 我是否可以知道两者之间的区别?
谢谢、此致、
Ariel
您好、Ariel、
我将参考下表:

该器件具有三种工作模式:睡眠模式、待机模式和正常模式。 如果您想进一步了解该器件如何进入这些模式、请告诉我。
在这些不同的模式下、器件的驱动器和接收器处于不同的状态:

显性和隐性电流是器件在正常模式下使用的电流。 所有 CAN 器件在发送信号时都可以发送隐性(高电平)或显性(低电平)信号。 对于大多数器件、它们实际上使用更多电流来驱动显性总线。 但是、对于该器件、它在发送隐性或显性信号时使用相同的电流。
如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
Chris
您好、Ariel、
请记住、列出的电流消耗适用于总线上的空载情况。 当 CANH 和 CANL 之间存在电阻负载时、收发器将向负载提供电流、以便在总线引脚之间产生电压差、从而驱动显性信号。 在终端电阻为60欧姆的典型系统中、收发器将驱动2.0V 差分电压、因此从 ICC 汲取额外的~28mA 电流。
请注意、这仅在显性状态下发生、因为驱动器在隐性状态下是无源的(弱偏置至2.3V)。 这意味着收发器的平均功耗将取决于它驱动总线的频率以及它驱动的数据内容(更多0、更多显性、更多电流)。
此致、
Eric Schott