This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:只能在一侧识别关于 USB 存储器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017026/tusb4020bi-about-usb-memory-is-recognized-on-one-side-only

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

 

目前、USB 存储器仅在电路板的一侧被识别。

但是、无论连接器_A 或连接器_B 上安装了哪一侧、都可以识别 USB 存储器、但只能识别一侧。

而且、如果我们连接其他 USB 存储器(其他销售设备)、这两个存储器都可以被识别。

-USB 存储器的型号与供应商 A 相同:只能在一侧识别

-USB 存储器的型号与 Vender B 相同:两者均可识别

 

因此、我们认为这种现象是 USB 内存问题、因此 TUSB4020BI 没有问题。

但是、我找到了以下 E2E 主题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013772/tusb4020bi-usb-memory-is-recognized-on-one-side-only?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB4020BI#

 

如果您有相同的案例(问题)和任何解决方法、您能否告知我们?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏。

    您能否发送原理图进行审阅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的回答。

    我发送了一条私人消息。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我将查看您的原理图并以私人邮件回复。