This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:用于 LVDS 距离扩展

Guru**** 2894960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0001, LMH0074, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017305/lmh0074-for-lvds-distance-extension

器件型号:LMH0074
主题中讨论的其他器件:LMH0001DS92LV0421

大家好、

你好。

我们的客户必须将50英尺(英尺) LVDS 视频(3数据对加时钟)电缆更换为150英尺版本。  没有可用的文档、他们不知道设备中有哪些 LVDS 驱动器和接收器、但我们不鼓励他们将设备拆开以进行调查。    

首先、他们尝试了一根不起作用的高质量、低偏斜、低阻抗无源双绞线电缆。 他们看到了 LMH0001等器件
/LMH0074、这可能是一种解决方案。 将 LVDS 3数据和时钟信号传输从50英寸扩展到150英寸的最简单、最坚固的方法是什么? LMH0074等 SDI 是否足够或 LVDS 更合适?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    有两个选项:

    1) 1)我们可以使用串行器将这三个 LVDS 对多路复用为串行数据流并发送到 LMH0001等器件。 然后、在接收端、LMH0074输出可连接到解串器。 有关 ser/DES 功能、请查看诸如 DS92LV411/LV412或 DS92LV0421/LV0422等通道链路 II 器件的器件。

    2)。 如果此设计已使用 FPGA、则可将其用于串行化、然后使用 LMH0001和 LMH0074扩展覆盖范围。

    此致、、Nasser