This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:Vreg 电容器

Guru**** 2899840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB216, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016949/tusb213-vreg-capacitor

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB217TUSB216TUSB217-Q1

我的客户希望使用 TUSB213作为 TUSB217的替代产品。 从封装角度来看、VREG 上的电容器是不同的。

它们的当前设计使该引脚在 TUSB217 (这是一种允许的配置)上悬空、但这意味着在使用 TUSB213时没有焊盘来填充电容器。 是否需要 TUSB213上的 VREG 电容器?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯:

       TUSB216与 TUSB217引脚对引脚兼容。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉、我错误点击了"这解决了我的答案"。 我们之所以关注 TUSB213、是因为它具有即时可用性。 TUSB216与 TUSB217-Q1一样缺货。

    它们的当前设计使该引脚在 TUSB217 (这是一种允许的配置)上悬空、但这意味着在使用 TUSB213时没有焊盘来填充电容器。 是否需要 TUSB213上的 VREG 电容器?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:

       需要 VREG 电容器来稳定 内核。

    此致、

    Brian