主题中讨论的其他器件:TCAN4550
尊敬的:
我们在 Tegra 平台中使用 TCAN4550。
我们尝试接收的数据少于10ms、但收到错误:"tcan4x5x spi2.1 CAN1:MSG 在 rxf0中丢失"。
我们的 DTS 配置为:SPI-max-frequency =<10000000>;
Bosch、MRAM-cfg =<0x0 0 0 32 0 1 1>;
内核版本:4.9.140-Tegra
tcan4550的驱动程序从 ti: git.ti.com/gitweb 中导入
我检查了数据表、该错误表示 FIFO 0已满、但我不知道为什么会发生这种情况、您能帮助解决这个问题吗?
BRS、
斯蒂芬