This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:电流消耗与 TUSB4020I

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017713/tusb4041i-current-draw-vs-tusb4020i

器件型号:TUSB4041I

大家好

我的客户正在寻找低功耗2端口或4端口 USB 2.0集线器。

 在查看2端口 TUSB4020I 的电流消耗时、他们发现这明显高于4端口 TUSB4040I、他们有以下问题:

这是正确的吗? … 原因是什么?

此致

Ueli

TUSB4020I

TUSB4041I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    是的、正确。 TUSB4041和 TUSB4020B 基于不同的集线器系列。  TUSB4041还支持其他节能功能。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的快速回复/澄清。

    此致

    Ueli