This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:MIPI 摄像头扩展至2m

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017506/sn65dsi83-q1-mipi-camera-extention-to-2m

器件型号:SN65DSI83-Q1

我想在嘈杂的环境中将 MIPI 摄像头扩展到2米。 (电机)配有 MIPI (2条通道)的摄像头->转换为 LVDS (或光眼)-> FFC 电缆2m ->转换器-> MIPI -> SOM 板。 这是一种很好的方法、还是如何才能做到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否查看 SNx5DPHY440SS 并了解其是否满足您的需求? 这是 MIPI-DSI 或 CSI-2重定时器。

    谢谢

    David