This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337G:能否获取 TCAN337GDR 的 IBIS 模型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015597/tcan337g-can-i-get-the-ibis-model-for-tcan337gdr

器件型号:TCAN337G
主题中讨论的其他器件:TCAN337

您好!

我能否获得 用于 TCAN337GDR CAN 收发器 IC 的 IBIS 模型。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    TCAN337的 IBIS 模型可在 此处的产品页面上找到。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了...谢谢 Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TCAN337的 IBIS 模型中、引脚6、7 (CANL、CANH)作为输出类型提供。

    而根据数据表中所述,这些应该是 I/O (双向信号)。

    您能否为器件 TCAN337提供更新的 IBIS 模型。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    我将对此进行研究、并在明天返回给您。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    当我使我的仿真器软件正常工作时、您能告诉我您正在使用什么仿真软件吗? 通常、当我仿真这些模型时、我已将它们建模为单独仿真模型中的输入或输出、但需要两个单独的部分才能实现这一目的。 此外、您如何使用此模型、您在进行什么仿真? 如果只是 CAN 总线信号、我们为其他器件提供了 IBIS 模型、这些模型的性能可能有所不同、因为这种 TCAN33x 系列的模型是几年前创建的。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我正在尝试 使用 Mentor Graphics 的 Hyperlynx 软件来模拟 CAN 总线信号。  

    我需要模拟来自 TCAN337的 CANH、CANL 信号、并尝试通过从1MHz 到5MHz 的扫描频率来检查上升时间、下降时间。

    谢谢、

    分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshma、  

    当前可用的 IBIS 模型应适合此测试。 虽然未对接收器电路本身建模、但总线引脚产生的寄生效应和泄漏在文件中表示。 将引脚定义为输出将允许您通过可映射到您的频率扫描的内部逻辑状态向 CAN 驱动器发送信号。 CANH 和 CANL 引脚上产生的输出将考虑收发器的驱动特性、内部引脚寄生效应和泄漏以及仿真中包含的外部负载。  

    请告诉我、如果您在此模型中设置测试时遇到问题。 我通常使用 ADS 来运行 IBIS 仿真、但我有一些使用 Hyperlynks 的独立函数的经验。  

    此致、
    Eric Schott