This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:DS26F31MQML-SP 需要热阻

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017136/ds26f31mqml-sp-need-thermal-resistance-for-ds26f31mqml-sp

器件型号:DS26F31MCML-SP

尊敬的团队:

请为  DS26F31MCML-SP 提供 Theta-JB 或 Theta-JC (陶瓷扁平封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏梅里亚

    这些值如下:

    Theta JC

    59.4.

    Theta JB  

    104.3.

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett