This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:USB2ANY GUI 连接失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM, TCAN1145-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016566/tcan1145evm-usb2any-gui-connection-failed

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1USB2ANY

您好!

我手头上有一个 TCAN1145EVM 板、并尝试使用 GUI TCAN114x (TI.com) 对其进行控制。 但它不断地说固件无法更新、连接失败。 原因可能是什么?我如何使用它?  VBAT 设置为12V、VIO/VCC 设置为5V。 微型 USB 电缆用于连接 PC。  

  

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我尝试通过 J1通过 SPI 写入暂存寄存器[0xF]、但 SDO[始终为低电平]中没有信号输出。 您能告诉我们原因是什么吗? SPI 设置为2MHz、芯片选择引脚设置为低电平、INH 引脚为12V。 根据我的理解、无论 SPI 内容是什么、SDO 上应该有一些数据输出、这是正确的吗?

    谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    对于 GUI 更新、是否尝试更新固件、或者是否立即失败? 此外、您是否尝试跳过更新? 无论哪种方式、硬件都说断开连接令人担忧、但一旦您通过此步骤、我就会感到它将建立连接。 我认为该 GUI 的固件版本2.8.2.o 有效。 因此、首先尝试跳过更新、看看它是否起作用。

    对于 SDO、如果全局中断寄存器中没有设置的中断、并且没有从 TCAN1145发回的数据、则会出现 SDO 持续处于低电平的情况。 我会根据数据表(特别是时钟极性)验证 SPI 配置、然后重试。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    正如您所说、我跳过了更新、出现了一个新错误、我尝试了几次、并使用小图标重新连接、但仍然是相同的错误。

    我测量 TCAN1145的引脚、VSUP 为12V、VCC 为5V。 所有打开 S7的开关均设置为打开。  按下 WAKE 开关 按钮后、RXD 从高电平变为低电平、INH 从低电平变为高电平。 因此、从这个角度来看、TCAN 芯片由 WAKE 引脚成功地进行了预制、但不接受 SPI cmd。 原因可能是什么? 我的意思是、除了设置 VBAT、VCC、VIO 电压之外、是否需要设置引脚/跳线等其他任何东西才能使用 SPI 通信?

    谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    由于 GUI 在初始化时仅与 MSP430进行交互、因此 TCAN1145-Q1的状态不应产生任何影响。 是否可以在未连接任何电源的情况下尝试启动 GUI? J2连接器的状态是什么?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    仅连接 mini-USB 时出现相同的错误。 对于 J2、我可以看到有5V 和3.3V 电压。  

    从错误消息"连接到 USB2ANY 控制器"中 、我的理解是  MSP430已被 GUI 成功识别、但 MSP430报告 TCAN1145没有 SPI 响应。 我 是对的吗?

    谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是的、您回答正确、很抱歉我太快地阅读了您的最后一封邮件。 是的、器件需要通电。 当器件尝试连接时、您是否可以探测从 MSP430到 TCAN1145的 SPI 信号? 我知道您共享了上面用于写入暂存区的屏幕截图、但我想查看 MSP430在初始化开始时是否正在通信。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    连接正常、看起来是上拉/下拉问题。 最初、我通过 J2将所有 SPI 引脚连接到我自己的外部 ECU。 在关闭 ECU 板电源后、我没有断开这些电缆的连接。 我删除它们后、GUI 就会工作。

    谢谢、祝您周五愉快、

    Hao