This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014791/hd3ss3220-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

您好!

关于"HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块"

我只需遵循 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块即可

www.ti.com/.../sllu237a.pdf

第7页。

我遵循 此原理图、但 USB3.0信号出现故障。

 此原理图中是否有任何错误?

或者、此 软件狗 原理图 不能使用一侧?

需要 并排使用两个加密狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此 EVM 具有因"软件狗"使用案例而产生的特定设计、因此需要对典型应用进行一些更改。 您的应用是什么? HD3SS3220两侧是否都有外部连接器? 您的设计是否与  数据表8.1部分中的原理图更好地匹配?应用信息   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    我只使用此  HD3SS3220将 USB3.0 A 类协议转换为 USB C 类协议

     器件是 USB UFP 器件。

    USB MUX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图未直接开机自检、您是否可以尝试重新开机自检?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请尝试此新的照片 URL 地址。

    多路复用器 IC

    USB Type C

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用220nF 电容器、100nF 也是可以接受的  

    如果使用 I2C 进行调试、则 ADDR 应具有上拉和/或下拉电阻器选项

    USB 集线器/设备 SSTX 应连接到 TxP/N、请验证。 网络名称看起来是交换的。

    USB 集线器/设备  SSRX 应连接到 RXP/n、请验证。 网络名称看起来是交换的。

    HD3SS3220 TX1/2应连接到 USB-C 连接器上的 TX1/2。

    HD3SS3220 RX1/2应连接至 USB-C 连接器上的 RX1/2。

    无电源去耦电容器。 请在5V 和3.3V 电源轨上包含100nF、1uF。 3.3V 电源轨是最佳做法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    但根据 "HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块"第7页。

    USB 集线器 SSTX SSRX 也交换了。

    HD3SS3220 TX1/2和 RX1/2连接至 USB-C RX1/2 和 TX1/2。

    为什么该 模块仍能转换信号!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为信号路由到 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块中的 USB A 插头连接器。 USB-A 插头引脚是从器件角度定义的、因此在进行加密狗应用时、需要交换这些信号。 对于 HD3SS3220直接连接到 USB 主机/集线器 PHY 的嵌入式应用、不应进行此交换。  您的设计是否与  数据表8.1部分中的原理图更好地匹配?应用信息   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    但 在 HD3SS3220 数据表 的 第8.1节 中、将" 注意:HD3SS3220不关心差分对极性"。

    我还会找到另   一个 HD3SS3220问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654877/hd3ss3220-polarity-change-in-differential-pairs

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880006/hd3ss3220-hd3ss3220-dfp-dongle-evm-tx-rx-np

      本页面讨论的是 USB 支持 通道极性反转

    但我不知道 USBSSRX 和 USBSSTX 端或两端的极性反转是什么?

     原因我的 DFP 主机现在只能在 USB2.0模式下工作。

    我不知道是硬件问题还是软件问题。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 极性交换是指 P 信号和 N 信号交换、而不是 SSTX 和 SSRX 通道。 换句话说、SSTXP 可以连接到引脚6或7、但不能连接到引脚9或10。 根据您的原理图、我怀疑这是硬件问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    但 USBSSTX 和 USBSSRX  在左侧交换、TX1/RX1和 TX2/RX2也在右侧交换。

    两个缺点都是肯定的!?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现此页面讨论的是 SSTX/SSRX 交换

    e2e.ti.com/.../hd3ss3220-swap-sstx-ssrx-paths

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、如果在 HD3SS3220的两侧进行交换、则实际上是"无交换"。   您的 USB Type C 映像没有网络名称、因此我假设它们已交换。 您是否有用于探测 TX1和 TX2的示波器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    很抱歉、我不知道图片中没有引脚名称!

    未交换类型 C 中的引脚名称。

    是的、我有示波器、但 它只有100Mhz 示波器!

    这样的速度是否足以分析 TX 信号!?
    感谢 您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以帮助进行调试。 当器件插入 USB-C 端口时、您能否探测 TX1和 TX 2?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mailk:

    我更新了 USB Type C 侧 原理图。

    USB Type C 芯片

    下面是 USB3.0信号示波器照片。

    USB 端 TX 信号

    多路复用器侧 TX 信号

    USB 端 RX 信号

    多路复用器侧 RX 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据更新的原理图、由于 TX1/2和 RX1/2被交换、AC 耦合电容器被交换。 这可能会导致此处出现问题。 您能否尝试以下操作:

    • HD3SS3220 TX1/2应采用330nF 的交流耦合
    • HD3SS3220   RX1/2应与100nF 的交流耦合。

    从这些波形可以看到、LFPS 似乎是由连接的器件发送的、但 您的 USB 主机找不到正确的 USB 端接并使用 LFPS 进行响应。 HD3SS3220是直接连接到 USB 主机还是集线器? 路径中是否有转接驱动器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我找到了答案、 导致 主机侧电源问题、因此请重新 启动主机。

    MUX IC  原理图是正确的。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!