This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:电力输送闪存

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016114/tps65987djevm-power-delivery-flashing

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我们目前正在使用 TPS65987DJEVM 生成闪存、可通过 MCU 直接编程到 TPS65987D 中。 在输入为5V 的情况下、我们需要提供9V 电压(首选但不需要)。 首先、这是可行的吗? 如果是、EVM 是否需要外部适配器、如 Aardvark 或 FTDI 进行刷写? 我们尝试通过 J3并在所有开关打开的情况下刷写 EVM、但应用定制无法检测到地址。 请告诉我们如何 解决这些问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "..TPS65987DJEVM、用于生成闪存.." >>您能否澄清此陈述? 如果您要刷写外部 SPI 闪存、则可以使用电路板上的 GUI 和 Tiva USB 接口来完成。  

    您是不是说您已选择 Tiva 作为适配器并运行"Sweep I2C address..." 但看不到任何设备? 如果是、请检查 I2C 跟踪以查看其 GUI 问题还是 PD 控制器没有响应。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示、我已解决了上述问题。 我们希望从 VBUS 灌入 PPHV1、并想知道是否可以在没有任何外部 SPI 闪存的情况下完成。 我们希望 PPHV1能够在4V 至29V 的任何电压范围内提供电压、那么我们的电力输送模块默认可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要外部闪存来存储补丁。 默认 FW 不支持此功能。  

    谢谢

    普拉吉斯