This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:优化辐射易感性的措施

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015921/dp83826e-measures-to-optimize-radiated-susceptibility

器件型号:DP83826E

大家好

我的客户正在使用 DP83826ERHBR。

在10V/m 下的辐射敏感性测试期间、它们丢失了与 DP83826ERHBR 的以太网通信(验收标准 A)。

这适用于1.3–1.6GHz 范围内的频率。

要提高辐射发射的易感性、需要注意哪些关键点?

请评论并指出有用的配套资料。

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下布局指南以提高 EMC 性能

    https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GET

    感谢您的快速回复和指向应用手册。

    您对如何过滤/抑制1.3GHz 有何具体建议... 1.6GHz 辐射干扰?

    客户是否应在 MDI 引脚上使用 LC 低通? … 如果是,您建议使用哪些组件(铁氧体磁珠器件型号和电容器值)?

    有什么其他措施可以在这里有所帮助?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我已通过电子邮件更新了 DP83826 EVM 的测试设置和测试结果。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geet

    明白了,谢谢!

    此致

    Ueli