This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:为 PHY 寻找两个合适的器件

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017015/dp83867cr-seek-for-two-suitable-devices-for-phy

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83640

大家好、

我的客户对 PHY 有以下两个需求:

第一个器件需要:1. 它需要能够支持25G 的速率、支持光端口、支持1588v2 SyncE、对端口没有限制、最好是单个端口;


第二个器件需要:2. 它需要能够支持10G 速率(支持光电自适应、如果不支持、则首先支持光学端口)、支持1588v2、对端口没有限制。

请在这两个案例中为我提供帮助。

此致、

刘德华  

wenlong-liu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andy Liu  

    感谢您的查询。

    我们没有任何能够满足您客户需求的以太网 PHY 解决方案。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的回复、但我看到我们的器件、如 DP83867CR 和 DP83867CS 、可支持 1588协议。

    您能否帮助我再次确认、以及其他产品系列是否可能具有合适的产品?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    DP83867器件支持1588的 SOF、但未实现1588协议。

    我们有 DP83640、它是101/000、可实现1588硬件时间戳。

    我不熟悉其他 PL 发展蓝图产品。 您可能需要向相关 PL>进行检查

    此致、

    Sreenivasa