This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:无法正确接收数据

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016608/ns16c2552-the-data-cannot-be-received-correctly

器件型号:NS16C2552

尊敬的专家:

我的客户正在评估 NS16C2552并遇到了该问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 NS16C2552、
我们尝试使用以下设置接收数据。
但是、无法正确接收数据。
您能告诉我们原因是什么吗?

[UART (NS16C2552)设置]
IER:0x05 (启用与接收相关的中断)
FCR:0xc1 (FIFO 被启用、触发电平= 14)
LCR:0x1b (DataBIT'8 'STOPBIT'1'奇偶校验位'even)
DLM、DLL:存储18432000/38400/16的值(18.432MHz、38400bps)

【状态】
接收到的数据4字节(0x06 0x01 0x00 0x07)
它由以下两个中断(1)和(2)接收。 (确认(1)和(2)的中断在波形中输出)

(1) RXRDY (接收数据就绪)中断:接收第一个字节(0x06)
(2) RXRDY (接收数据超时)中断:接收3个字节(0x01 0x00 0x83)*第4个字节应为0x07、但为0x83。

当 RXRDY (接收数据超时)被执行时、我们假设使用一个中断接收4个字节的数据。

(3) RXRDY (接收数据就绪)中断是否根据规格产生?

(4)此外、如上所述、最终数据乱码的原因是什么?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户担心操作与 PC16C2552不同。

    我有其他文档。

    有关查询的详细信息、请参阅本文档。 您还能对此进行研究吗?

    e2e.ti.com/.../NS16C2552-Resister-Setting-and-Received-Data.pptx

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、

    工程师已收到此主题的通知、并将立即作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我很期待收到建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    您是否能够发布原理图供我们审阅?

    在运行(启动时)之前、您是否切换 MR?

    您能否对器件执行环回测试以查看您是否发送了数据、它是否看到了发送的相同数据?  

    您是否能够通过查看发送器波形以及我们器件在 TX 上的输出来验证波特率不匹配? (检查两者之间的位周期)

    您是否具有为0x06 0x01 0x00和0x07情况发送的 RX 数据的范围?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    我将确认您的请求。

    当我获取时、我将与您分享。

    请稍等片刻。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一