This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:P 端口电压澄清

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016862/tca9534a-p-port-voltage-clarification

器件型号:TCA9534A

大家好、

你好。

我们的客户需要对电气特性 P 端口电压进行一些澄清。

数据表第6页上的 P 端口电压低于 VCC。
例如  、IOH=-8mA  VCC 1.65V 最小 P 端口电压1.2V
在什么情况下会发生这种情况?

客户正在考虑对 VCC 使用1.8V 电压、对 I2C 和 P 端口使用1.8V 电压、但考虑到最坏的情况、您是否需要在电路方面进行处理?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 情况下、输出阻抗约为56k Ω。 (这是 P 沟道输出晶体管的 RDS (ON)。) 因此、当您提供8mA 的电流时、您会得到0.45V 的最坏情况压降

    当实际电流较低时、实际压降也较低、输出电压更接近 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    克莱明 是正确的。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的  

    Kenneth