请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 大家好、接口团队、
我的客户正在使用 TCAN4550、注意 到它支持 Linux 4.14、而 他们正在使用 Linux 4.9。
它是否支持 Linux 4.9?
对于该器件、Linux 4.9是否有任何更新和指南?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DIMA、
自 e2e 线程被编写以来、TCAN4550 Linux 驱动程序已被集成到 Linux 内核中、Linux 社区现在通常负责此驱动程序的支持。
此驱动程序的原始开发人员已将此内容回退、此存储库的链接如下:
由于驱动程序已更新,因此很遗憾,不会有其他对该版本或更多的反向端口的支持。
此致、
Eric Hackett