This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550布局

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016966/tcan4550-q1-tcan4550-layout

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

DIN TCAN4550是一款很好的新器件  

如果 CANH 和 CANL 迹线的确切长度不同、会产生什么影响? 它是否会产生任何重大影响?

TCAN4550: CANFD_L = 2777mil、 CANFD_H = 2541mil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    这种差异在200密耳时相当小、但如果可能的话、我仍然会看到客户是否会得到低于100密耳的差异。 数据速率是多少?

    此致、

    Eric Hackett