This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:IBIS 模型分配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016812/dp83620-ibis-model-assignation

器件型号:DP83620

大家好、

器件型号为 DP83620的 IBIS 模型没有为引脚 RD+/-和 TD+/-引脚分配任何 IO 模型。

请将更新后的模型与分配给 SI 仿真的 IO 缓冲器模型一起发送给我。

当前可用的 IBIS 模型没有模型、它表示为"NC"、且仅可配置为输入。

请向我们发送一个模型、该模型可配置为输入和输出异步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、  

    感谢您的查询。

    我们目前没有用于 MDI 引脚的 IBIS 模型。

    如果我们要更新 DP82620的 IBIS 模型、我没有时间线或路线图。

    此致、

    Sreenivasa