This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:双电源模式下每轨的 DP83869HM 电流消耗

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016714/dp83869hm-dp83869hm-current-consumption-per-rail-in-two-supply-mode

器件型号:DP83869HM

DP83869HMRGZT 运行在双电源模式下、SGMII 至铜1G、电缆长度<10m、最高温度- 75°C

VDDIO = 3.3V

VDD1P1 = 1.1V

VDDA1P8=常闭

VDDA2P5 = 2.5V

在其他论坛链接中、我只能找到三电源模式下的电流消耗。 请提供有关上述配置和操作的每个电源轨的电流消耗详细信息。