This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:RS232数据速率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016619/trs3122e-rs232-data-rate

器件型号:TRS3122E

您好!

TRS3122E 数据表中的数据速率支持1000kbps (RL=3k Ω、CL=500pF)
应如何添加 RL 和 CL 电路?

我们当前使用的传输速度为115200bps。 传输长度是否有限制?
如果我想使用1000kbps、传输长度是否有限制?

3.是否有办法单独使用2条线(Tx 和 Rx)达到1000kbps、我不能丢失数据? 我是否需要更改为4线硬件流控制(CTS 和 RTS)?
如果需要更改为4线制、是否有办法(TRS3122E)实现4线制配置(即、第二组更改为 CTS 和 RTS)?
如果无法实现、您能否推荐一种可以实现的方法?

谢谢。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RL 和 CL 测量电缆、连接器和另一端收发器的特性 您不能将这些添加为分立式组件。

    2.较长的电缆具有较高的电容。 RS-232标准规定了15米(50英尺)的距离、但您可以使用速度更低的更长电缆。 具体值取决于系统的电气特性。

    3.流量控制不是纠错机制。 RS-232尝试使用高电压来增加噪声容限。 但是、如果您担心噪声、请使用差分电压协议(即 RS-485/422)替换 RS-232。 (全双工 RS-422使用四根导线加上 GND。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS232能否支持 高达1000kbps 的数据速率?

    2.RS232 2线 可 支持 高达1000kbps 的数据速率? RS232 4线 CAN 支持?

    RS232 4线电路的连接是否如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果总电容足够低、则可以以1Mbps (2或4线)的速率运行 RS-232。

    我不知道您的系统的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需连接、请查看本应用手册的第1.5节。

    https://www.ti.com/lit/an/slla544/slla544.pdf