This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517DGKR 的 TJ 和 PD

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015461/tca9517-tj-and-pd-for-tca9517dgkr

器件型号:TCA9517

您好!

这与我在 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998728/tca9517-tjc-and-tja?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tca9517#上发布的问题有关 

您能否告知 Tj 和 PD (在 TJC = 87.6 C/W 和 TJA = 133.6 C/W 下)?

TJC

TJA

TJ

PD

87.6 C/W

133.6 C/W

 

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文、

    工程师已收到此主题的通知、并将在明天7月6日之前作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文、

    再次阅读后、您能不能澄清这里到底需要什么? 我知道您想知道结温和功率耗散、但这些参数不是仅通过了解热阻即可提取的。  

    此外、DGK 封装编号略有不同、这是我在上一篇文章中的错误。 TJC = 59.3且 TJA = 187.6

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我打算得到外壳温度、TC、如下所示:

    在实际的系统级测量中、我们可以测量 TC。

    那么、只有我们将直接比较 TC_meased 和 TC_spec。

    由于 您已经提供了 TJC、我们 需要 Tj 和 PD 规范

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文、

    感谢您分享这些公式。 PD 编号将是电路中耗散的功率、除非我知道应用的条件、否则这不是我可以提供的功率。 对于 Tj、我们可以将其限制为器件的最大允许结温、也可以使用 Kenneth 公式找到它、但您需要再次了解功耗和应用的环境温度。  

    这些参数将特定于器件的使用方式、而不是一定规格或独立的参数。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的解释。

    我们将根据我们的应用来测量 PD

    但是、是否可以共享结温的最大容差 Tjmax?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文、

    对于该器件、我认为它是105C。 最高环境温度为85°C、通常最高结温仅高于此温度。

    也就是说、在150°C 之前器件不会损坏。 105C 是器件在数据表限制范围内工作的条件。

    此致、

    Eric Hackett