This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关 DP83TD510E 和10Base-T1L 的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l

器件型号:DP83TD510E

大家好、  

我的客户正在考虑在 其产品中实施10Base-T1L、他们对 10Base-T1L 和 DP83TD510E 有以下疑问。 请为这些问题提供帮助。 谢谢。

除以下问题外、客户还询问我们是否可以举办研讨会来教他们如何开始使用 DP83TD510E。 例如、他们应该如何构建电路以使用它。

有可能吗?  我们可以通过邮件进行详细讨论。  

1.我认为 DP83TD510E 没有集成 MAC、除了 DP83TD510E 之外、TI 是否还有其他具有或不具有集成 MAC (或在线路图上)的器件用于10Base-T1L

2.我认为10Base-T1L 支持点对点连接、它能否通过菊花链连接连接多个 PHY? 如果有任何示例、请向我们展示。  

3.是否有指定或推荐用于 10Base-T1L 的连接器?

4.对于 10Base-T1L、是否有任何针对 TX+、TX-、RX+、RX-的 PCB 图案设计名称或示例?

5. DP83TD510E 是否有任何电源 IC 建议?

6.没有必要添加诸如压敏电阻之类的东西来抑制通信线路上的噪声吗? 请告诉我是否有任何噪声抑制实施建议。  

  7. DP83TD510E 数据表中"短距离"的定义是什么? 小于200米?

8.我认为10Base-T1L 支持 PoDL、 DP83TD510E 是否支持供电和接收电力? 请向我们展示是否有任何参考设计。  

9.对于 SPE、我认为通常使用电容器代替变压器进行隔离、我们如何叠加电力以传输/接收数据线? 是否有任何示例原理图?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    DP83TD510E 没有集成 MAC。 涉及路线图的任何讨论都需要在 NDA 下进行。

    应支持菊花链、但不支持多站、因为多站位于 T1下。

    3.我们将就此问题向您回复。

    4.我对这个问题并不完全清楚、如果您要寻找 PCB 布线和实现的示例、请参阅 EVM: www.ti.com/.../snlu271a.pdf

    没有具体建议、只要 LDO 或功率器件能够处理 PHY 的功耗、就可以了。 您可以再次参考 EVM、以了解我们如何实现功率分段。

    6.您是指 MDI 线路上的噪声抑制吗? 目前、我们不建议在 MDI 线路上进行噪声抑制、但我们远距离达到 T1L 规格中定义的1km、而在 MDI 上没有额外的组件。

    7.我们将就这一问题向您回复。

    8.我们将就这一问题向您回复。

    9.变压器和电容器之间存在折衷、即信号隔离与尺寸和 BOM 成本。 叠加的功率意味着什么? 这是指 PoE 还是 PoDL?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    3.没有指定或推荐的连接器。

    7.短距离意味着对于 T1L 为200m。

    客户可以按照上面链接的 EVM 用户指南了解如何使用 DP83TD510E。 我将通过电子邮件与您联系、以了解有关研讨会的信息。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    感谢您的回复。  

    对于问题8、我认为  DP83TD510E 确实支持提供和接收电源、但 TI 目前没有适用于 SPE 的 PSE/PD 解决方案、我的理解是否正确?

    对于问题9、是的、我指的是 PoDL。 客户想知道 SPE 如何在使用电容器代替变压器进行隔离的情况下将电力叠加到数据线中。 我认为以下材料第2页中的"PoDL 示例"显示了这一点、它是由 PSE/PD 在电容器之前实现的。 我的理解是否正确?  

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/wp/snla360/snla360.pdf

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    对于问题4、客户询问 是否需要阻抗控制或 GND 护圈。 是否有任何材料对此进行了解释?  

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l ]4. 对于 10Base-T1L、是否有任何针对 TX+、TX-、RX+、RX-的 PCB 图案设计名称或示例?[/引述]

    对于问题6、是的、客户正在参考 MDI 线路。 客户询问是否有电容器需要隔离的名称或建议?  

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l/3751836 #3751836"]6. 您是指 MDI 线路上的噪声抑制吗? 我们目前没有建议在 MDI 线路上进行噪声抑制、但我们远未达到 T1L 规格中定义的1km、而 MDI 上没有其他组件。[/QUERP]

    客户询问另一个问题、DP83TD510E-EVM 的初始寄存器设置 是否正在披露? 如果是,您可以分享吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我们将研究您的问题、并将在星期四之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    端接方案应在数据表中。 他们可能将 EVM 称为完整的 PCB 示例。 是的、MDI 线路应使用100 Ω 差分阻抗进行阻抗控制。

    6.您对什么配置感兴趣? EVM 应在无需任何额外配置的情况下加电。

    EVM 用户指南中介绍了初始设置。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    感谢您的回复。 请允许我与您确认。

    关于终止方案的问题4、您要说的是数据表的第58-59页吗?  

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/dp83td510e.pdf#page=58

    关于  MDI 线路阻抗控制的问题4、我看到 EVM 手册的第19页使用50欧姆进行阻抗控制、为什么它不同于100欧姆、您曾提到过吗?

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf#page=19

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l/3756333 #3756333]4. 端接方案应在数据表中。 他们可能将 EVM 称为完整的 PCB 示例。 是的、MDI 线路应使用100欧姆差分阻抗进行阻抗控制。

    对于问题6、很抱歉我不是很理解客户的意思。 EVM 手册的第19页是您要讨论的内容吗?
     https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf#page=19

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l/3756333 #3756333]6. 您对什么配置感兴趣? EVM 应在不进行任何额外配置的情况下加电。[/quot]

    对于寄存器问题、 EVM 手册的第13页是否显示了您对初始寄存器设置所说的内容?

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf#page=13

    [引用 userid="490751" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l/3756333 #3756333"] EVM 用户指南中介绍了初始设置。[/quot]

    您能否帮助确认我对问题8、9的理解是否正确?  

    我在 E2E 帖子中看到 SEM 团队有 PoDL 用例、如果您知道这一点、您能否通过邮件共享?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004678/dp83td510e-evm-poe-use-case/3712816?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=poe%20podl#3712816

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015137/dp83td510e-questions-related-to-dp83td510e-and-10base-t1l/3752688 #375268"]

    对于问题8、我认为  DP83TD510E 确实支持提供和接收电源、但 TI 目前没有适用于 SPE 的 PSE/PD 解决方案、我的理解是否正确?

    对于问题9、是的、我指的是 PoDL。 客户想知道 SPE 如何在使用电容器代替变压器进行隔离的情况下将电力叠加到数据线中。 我认为以下材料第2页中的"PoDL 示例"显示了这一点、它是由 PSE/PD 在电容器之前实现的。 我的理解是否正确?  

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/wp/snla360/snla360.pdf

    [/报价]

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    4.是的,这些页面是正确的终止方案。 您为受控阻抗放置的链接仅显示原理图的图片。 为了澄清这一点、MDI 线路应具有100欧姆的差分阻抗、MAC 线路应具有50欧姆的单端受控阻抗。

    6.您链接的页面显示了不同的自举选项。 用户指南的其他部分介绍了用于设置 PHY 启动后的其他配置(例如在 RMII 主器件和从器件之间切换)。

    我将通过电子邮件联系您、以了解有关 PoDL 的问题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。