This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:如何通过将 USB2ANY 连接到我们的产品板来使用 Sigcon Architect 的 EOM 功能之一。

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMH1297EVM, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015443/lmh1297-how-to-use-eom-one-of-the-features-of-sigcon-architect-by-connecting-usb2any-to-the-board-of-our-products

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、

大家好、团队成员。

我尝试通过将 USB2ANY 连接到我们产品的电路板来使用 EOM。

(当然、我已使用 LMH1297EVM 条件完成 EOM 操作验证。)

我尝试使用 SMBus 模式、因为 我听说 SigCon Architect 没有 SPI 模式。

ADDR0和 ADDR1为2.5V。 因此、我将 SMBus 器件从地址配置为"3C"。   

但出现了警告消息、如以下示例所示。 [未检测到 USB2ANY 接口。]

1.我应该做些什么来将 SigCon Architect 与我们产品的电路板连接起来。

  连接条件的概述已附加到此线程。

2.如果你知道类似的情况,你能向我解释一下如何做。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着您的 PC 或笔记本电脑无法与 USB2ANY 盒内的 MSB430 - USB 转 SMBus 转换器进行通信。 请确保您安装下面的软件- USB2ANY Explorer 软件-并运行此软件以在 USB2ANY 框内初始化 MSP430。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY&tisearch=search-everything

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San。

    感谢您的意见。  

    我运行此软件以在 USB2ANY 框内初始化 MSP430。 (选择接口设置为 SMBus,USB2ANY 连接到我们的产品板。)

    因此 、会出现如下所示的消息。  (它是否与 MSP430的完全初始化有关系?)

      

    我将 SMBus 器件从地址修改为"0x78"。

    之后、我运行了 SigCon Architect、但它不起作用。  同样的警告消息再次出现。 [未检测到 USB2ANY 接口。]

    (1)我还应该做些什么来将 SigCon Architect 与 我们产品的电路板连接起来?

      我相信、与 USB2ANY 进行通信到我们产品板的必要连接已经通过。

       (SCL/SDA/ADDR0/ADDR1/SEL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    笔记本电脑上的 USB2ANY 安装软件和 USB2ANY 包装盒之间似乎存在问题。 也许您可以卸载并重新安装、或者安装在另一台 win10笔记本电脑上(请确保您使用的是 win10 PC/笔记本电脑)。 安装 USB2ANY 软件后、它可以与 USB2ANY 盒通信、您会得到一个 GUI、它会显示 USB2ANY 盒的序列号。 在将 SMBus 接口连接到电路板上的 LMH1297器件之前、我们应确保这正常工作。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San。

    当我这么做时、SigCon Architect 认出了 USB2ANY、就像您说的那样。
    尽管我尝试设置所有地址以便与电路板上的 LMH1297通信、但所有从器件地址都无效。

    1)是否可以向我解释 USB2ANY Explorer 软件?
      我是否应该使用  USB2ANY Explorer 软件配置任何内容
     
    2)是否可以通过以下方式更改模式?
     根据产品规格、LMH1297在上电序列期间会在电路板上初始设置 SPI 模式。
     加电序列完成后、我使用跳线引脚将 LMH1297设置为 SMBus 模式。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 有时、USB2ANY 软件想要更新 USB2ANY Box 软件、您应该允许这样做。 一旦您在 GUI 中看到 USB2ANY 框的序列号、您就可以进行设置。 这意味着 LMH1297 GUI 应该能够与 USB2ANY 对话框进行通信。

    2)。 上电或上电之前、我们应设置 SMBus 模式。 不允许在 H 级和 L 级之间将 MODE 引脚更改为 SMBus。 您可以尝试在浮点和电平 L (SMBus 模式)之间进行更改。  

    此致、、Nasser