This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:TLK10034EVM

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015060/tlk10034-tlk10034evm

器件型号:TLK10034
主题中讨论的其他器件: TLK10232

您好!

我使用的是 TLK 评估板。

我的板上有4个10G 通道(通道 A、B、C 和 D)。

我的目标是使用10GBaseKR 以及 AutoNeg 和培训。

当我将通道 C 回送至通道 D (例如)时、那么:

     通道 C Tx+/-<>通道 D Rx+/-

     通道 C Rx+/-<>通道 D Tx+/-

它工作正常、链路已启动 、AutoNeg 显示10GBaseKR。 培训也很好。

但是、当我自行回送通道 C (例如)时、那么:

    通道 C Tx+/-<>通道 C Rx+/-

不起作用、链路保持断开。

这是正常的、还是需要一些细节初始化才能运行?

我想知道这一点、因为我想使用这种回路来测试我的未来设计。  

此致。

Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将10G 通道回路到自己、例如通道 C。我的实验中没有 TLK10034、但我有 TLK10232通道、它基本上是同一 PHY 的双通道版本。  请参阅我的示例说明和结果、了解如何使用 TI GUI 在 TLK10232 EVM 上反向通道 B。

    • 确保启用“将通道 A 设置应用到通道 B”

     

    • 确保启用 PRBS 函数并加载脚本、然后使用10G KR 选项应用脚本("通过加载脚本")

    • 确保将 Tx 输出 p 连接到 Rx 输入 p 信号、并将 Tx n 连接到 Rx n
    • 确保使用器件型号和长度相同的 SMA 电缆将 通道 B Tx 输出连接到通道 B 输入
    • 您可能需要在初始设置后清除计数器。 您可以通过单击“Reset ***”(重置累积值)来执行此操作。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我听从您的建议、获得 BER 测试的良好结果、但链路保持断开。

    我想知道、当 Tx 回送到同一通道的 Rx 时、为什么不可能建立链路、

    使用 AutoNeg 和培训可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么链路没有建立。 下面几个调试问题。

    1. 您是否查看过 TLK 状态寄存器? 例如、
      1. HS 串行器/解串器状态
      2. kR_train_status
      3. kR_LINK_PARTNER_STATUS
    2. 如果您禁用 LT/AN、链接是否出现?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS_Serdes 状态:哪一个? 我注意到 HS_PLL 被锁定。

    KR _火车_状态:  

     KR_Link_Training 状态:全部为白色、未显示绿色(未检测到培训故障、未执行启动协议。)

     KR_Link 合作伙伴状态:培训应继续进行、而不是针对所有系数进行更新

     KR 本地器件状态: 培训应继续、而不是针对所有系数进行更新

    我还会在具有 PCS 和 PMA 状态的 TX 和 Rx 路径上看到错误(PCS 和 PMA 接收链路未开启)

    如果我禁用 LT/AN (我强制使用10GKR 而不是 AutoNeg)、则 PC 和 PMA 的接收链接正常。 在本例中、我也会看到错误、但仅在 Tx 路径上。

    此致。

    Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  对于将通道 C 环回到通道 D 的情况、您针对这些相同的状态指示器观察到了什么结果?

    -Rodrigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 C 回送至 D 时、自动关联状态显示:对于两个通道(C 和 D)、自动关联正常、链路处于打开状态。

    KR 标准状态为:"培训已完成"、  两个通道的"接收器已接受培训并准备好接收数据"。

    转速在10G 时与 FEC 相比较。

    我还会在 两个通道上看到 TxPath 上的错误。

    如果我选择仅支持1G、 则自动关联成功、并且 TxPath 上没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10G-KR 特有的自环回情况可能存在问题。 然后、我建议使用"C 至 D"配置对 TLK 评估板进行 KR 链路评估。 如果链接伙伴 Rx 未观察到错误、则此 TxPath 错误不应成为问题。

    谢谢、

    罗德里戈