This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:两个端口可以用于不同的手动调焦

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016631/dp83849i-could-two-ports-operated-for-different-portocal

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好,

我们希望 使用我们的2端口以太网物理层来运行不同的本地端口,一个用于 Mechatrolink,另一个用于 EtherCAT。

我们的 DP83849是否支持此应用?

如果是、我们是否需要关注任何问题?

 

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Cindy

    DP83869有两个独立端口、您应该能够将它们用于独立的应用。

    有关 EtherCAT 应用、请参阅  Beckhoff 文档。

    此致、

    Sreenivasa