This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RMII 主模式问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016452/dp83822i-rmii-master-mode-problem

器件型号:DP83822I

您好!  

我在 RMII 主模式、25MHz 参考时钟(RX_DV 模式3)中配置了 MAC 接口、但当我读取0x0017寄存器时、它会显示0241。 它是 RGMII 模式... 为什么?

e2e.ti.com/.../OMAP_5F00_ETH_5F00_PHY.pdf

我在上电时测量了 RX_DV,它是0.82V。

我在上电时测量了 RX_ER,它为0.92V。 (未安装 RX_ER 上的两个电阻器)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladislav Shmelev、  

    感谢您的查询。

    RX_ER 连接到主机处理器。 您能否让客户将 RX_ER 配置为输出、然后对 DP83822I 执行器件复位并进行检查。

    对此,

    Sreenivasa