This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:检测到坏伙伴器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016542/ds90ub924-q1-bad-partner-device-detected

器件型号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我有一个949 EVM 连接到924定制板。 软件未检测到 Good Partner Device、而是显示928。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    928和924在 ALP GUI 中均报告为"928"、因为 ALP 无法区分928/924、因为它们共享的寄存器完全相同。 这是预期行为  

    此致、

    Casey