This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML:上升、下降时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016283/ds26f32mqml-rising-falling-time

器件型号:DS26F32MQML

您好!

请在输入和输出中提供建议的最大上升和下降时间规格。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输入信号基于阈值、而不是基于压摆率。 因此、只要输入信号超过输出将切换的阈值、您就可以拥有输入信号的任何上升时间。

    数据表对输出驱动器的上升和下降时间进行了特性描述:

    最棒的

    Chris