This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:断电保护

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015875/ds90lv001-power-off-protection

器件型号:DS90LV001

TI DS90LV001 800 Mpbs LVDS 缓冲器数据表显示、它具有最大+/- 10uA 的"断电"泄漏电流、但未指定输入条件。

您能告诉我 DS90LV001在断电时的最大允许输入电压电平是多少?

IE 在未加电的情况下、DS90LV001在其输入端能够承受的最大电压是多少?

DS90LV001是否能够在其输入端承受+/-2.5V 交流电压而不加电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电压被指定为数据表第3页上 IOFF 和 IIN 的测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在数据表的电气特性表的 I_off 和 I_in 下找到这些详细信息。