This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:更正了 SQI 的寄存器地址

Guru**** 2850150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014736/dp83td510e-correct-register-address-for-sqi

器件型号:DP83TD510E

您好!

我们成功获得了超过1公里的稳定链路。 现在、我们要通过信号质量指数(SQI)分析链路质量、电缆诊断应用手册对此进行了说明。

应用手册显示相应的寄存器为 0x0A85。 但在数据表中没有寄存器 0x0A85。 相反、我找到了寄存器0x0872、它似乎也与 SQI 相关。

现在、哪个寄存器保存了 SQI 的正确值?

非常感谢您的支持!

此致、

莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我们将研究您的问题、并将在周一前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    两个0x0872和0x0A85寄存器均提供均方根误差(MSE)、但 MSE 值与 SNR 映射不同(即两个值之间存在固定比例因子)。 您可以参阅寄存器0x0A85的应用手册以及该寄存器的相应比例因子。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。