This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:设置为 SMBus 模式

Guru**** 2851760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015767/ds160pr410-setting-at-smbus-mode

器件型号:DS160PR410

大家好、

在这里、我有一个客户有一些 SMBus 设置问题

它们是否希望设置为 SMBus 模式。  

  1. 它们是否只需要设置 EN_SMB 引脚?
  2. 它们能否 通过 SMBus 模式控制 PWDN0/1引脚功能?

  3. 如果它们设置为 SMBus 模式、其他引脚模式设置功能是否仍然有效? (例如 PWDN0/1引脚)

  4. 现在,他们设置  PWDN0/1 = H,但在这种模式下,他们将 EN_SMB 设置为(L3或 L0) SMBus 从/主模式,他们在操作系统下找不到设备。
  5. 如果它们可以设置为 SMBus 模式、它们如何输入寄存器? 因为它们无法访问 R/W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我也回复了您的内部电子邮件。

    要启用 SMBus 模式、我们需要将 EN_SMB 引脚仅设置为 L3 - SMBus 从模式。 RX_DET 引脚仍然起作用、并且有针对这个的覆盖、所以它可以通过寄存器进行控制。 请参阅 DS160PR410编程指南。  

    PWDN0/1由引脚控制。  要启用 SMBus 模式寄存器访问、请将 EN_SMB 设置为 L1或 L3模式、并将 PWDN0/1设置为 GND 或低电平。  

    请注意、有一个用于控制 DS160PR410器件的 GUI。 您的客户可以使用此 GUI 来控制不同的功能。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    PWDN0/1通过引脚控制-> 这是否意味着它只能由外部硬件引脚控制?

    我们是否可以使用 GUI 将  PWDN0/1状态更改为 高电平或低电平

    DS160PR410编程指南找不到设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 PWDN 引脚仅通过引脚进行控制。 请与 Len Hsu 讨论这一点、因为他可能有办法通过寄存器来实现这一点。

    此致、、Nasser