This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:芯片布局规则/提示

Guru**** 2900320 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015750/ds90cf364a-chip-layout-rules-tipps

器件型号:DS90CF364A

你(们)好。

因为我为 LVDS 至 TTL 转换器选择了 DS90CF364A 以向显示屏发送信号。 要使用它、我将创建一个 PCB、其中每侧有 FFC 连接器、芯片位于中间。

DS90CF364A 是否有任何(正式)布局规则或设计建议/示例可供使用? n`t、我在芯片数据表中找不到任何相关信息。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们没有针对传统器件的任何特定布局指南。 我建议使用高速设计最佳实践并应用于您的布局。 我还发现有一个 LVDS 用户指南可以为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的回答。 我还找到了本指南:

    LVDS 串行器/解串器第 I 代 PCB 和互连设计指南

    https://www.ti.com/lit/an/snla008a/snla008a.pdf?ts=1625606242595

    其中提供了有关各种电源引脚上的连接器和旁路电容器的其他信息。 此外、还提供了一些有关保持电源"干净"的有用信息、这些信息可能会导致仔细的 PCB 布局。

    此致

    编辑:排印错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当您开始布局时、这两个指南可能很有用。 LVDS 指南在第43页有一些布局指南、旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置。 对于连接器、具体取决于客户的应用。

    Aaron