This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:用于 MIPI 8通道摄像机图像传感器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015458/sn65dphy440ss-using-for-mipi-8lane-of-camera-image-sensor

器件型号:SN65DPHY440SS

专家您好!

我们的客户正在考虑使用此器件、如下所示。

有可能吗? 或者、您能否为我们提供合适的解决方案和指南?

概念是使用2个器件来支持 MIPI 8通道。

我们应该注意的是、MIPI 时钟仅是来自摄像头图像传感器的1通道。

因此、MIPI 时钟连接到每个器件。

我们客户的原理图。

图像传感器 mipi CSI-2 8通道信息。

BR、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    何时可以收到您的反馈?

    我们的客户必须立即决定。

    请帮帮我们。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    遗憾的是、DPHY440将无法支持此8通道应用。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我能听到您对原因的更多解释吗?

    为什么我必须向我们的客户说这一点。

    他们将尝试使用我们的2个器件对其进行测试。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    除了在两个 DPHY440之间共享时钟通道的问题、也无法保证器件间偏移的正常工作。

    谢谢

    David