This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:原理图审阅

Guru**** 2926950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014600/sn75dp159-schematics-review

器件型号:SN75DP159

您好,

 我的项目中使用的是 SN75DP159RGZT。  我已附上原理图。 可以有人查看原理图、并在 same.e2e.ti.com/.../0218.HDMI-Out.pdf 上告知我们您的反馈吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论。 我还将此主题发送给我们的电平转换器团队、并要求他们查看您的电平转换器实施情况。

    e2e.ti.com/.../0218.HDMI-Out_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_07012021.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiftali、

    我已经查看了电平转换器电路、没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享反馈。

    文档状态用4.7K 填充它们。 SCL_CTL 和 SDA_CTL 的上拉电阻器是4.7k Ω。

    2.也请允许我知道为什么 TX_TERM 应该保持悬空的重要性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiftali、

    我 将此主题移回原始团队、以帮助解决您的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    正确、我不会将 SCL_CTL 和 SDA_CTL 悬空。 将4.7K 上拉至3.3V 将终止两个引脚。

    2.将 TX_TERM 引脚保持悬空状态、以便 DP159根据数据速率自动设置发送器端接基准。

    谢谢

    David