This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:C1 = C2 = 0.085uF 时的数据速率

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015674/max232-data-rate-when-c1-c2-0-085uf

器件型号:MAX232

大家好、

 当 C1 = C2 = 0.085uF 时、您能分辨数据速率吗?

它们最大需要12kbps、但   C1和 C2为0.085uF。 因此、他们不确定这是否正常、因为 C1和 C2在数据表条件下为1uF。 您能就此提出任何建议吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    工程师已收到此主题的通知、并将在明天作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    我认为 MAX232的工作电压为0.085uF C1/C2 (相同的比率和相似的值)。 有关电荷泵操作的详细信息、请查看此博客。  

    RS-232收发器的稳压电荷泵电路工作原理-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    那么、您是否意味着 C1/C2不会影响数据速率?

    那么、您知道吗、当他们使用具有 0.085uF C1/C2的 MAX232时、他们需要注意哪些问题或事项?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较小的电容器会增加纹波频率、降低纹波电压并增大输出电阻(这会根据负载降低输出电压)。